990-91261C-011

IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.
  1. Irrota staattinen kytkinmoduuli ja etulevy kummastakin UPSista.

    UPS edestä

  2. Asenna mukana toimitettu AUX-lisäkytkin sisäiseen huoltokatkaisijaan(IMB) kummassakin UPSissa.
  3. Kytke non-Class 2/non-SELV-signaalikaapelit UPSien välille:
    1. Kytke non-Class 2/non-SELV-signaalikaapelit (ei toimiteta mukana) UPS 1:n sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) AUX-kytkinliittimistä 21 ja 22 liittimiin J6614-5 ja J6614-6 UPS 2:n kortissa 640-4843 kuvan mukaisesti.
    2. Kytke non-Class 2/non-SELV-signaalikaapelit (ei toimiteta mukana) UPS 2:n sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) AUX-kytkinliittimistä 21 ja 22 liittimiin J6614-5 ja J6614-6 UPS 1:n kortissa 640-4843 kuvan mukaisesti.

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä edestä

  4. Asenna etulevy ja staattinen kytkinmoduuli takaisin paikalleen kummassakin UPSissa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?