990-91261D-012

Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.
  1. Retirez le module de commutation statique et le panneau avant des deux ASI.

    Vue de face de l'ASI

  2. Installez un commutateur supplémentaire AUX (fourni) sur le disjoncteur de maintenance interne (IMB) des deux ASI.
  3. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV entre les deux ASI :
    1. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV (non fournis) des bornes 21 et 22 du commutateur AUX du disjoncteur de maintenance interne (IMB) de l'ASI 1 aux bornes J6614-5 et J6614-6 de la carte 640-4843 de l'ASI 2, comme indiqué.
    2. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV (non fournis) des bornes 21 et 22 du commutateur AUX du disjoncteur de maintenance interne (IMB) de l'ASI 2 aux bornes J6614-5 et J6614-6 de la carte 640-4843 de l'ASI 1, comme indiqué.

    Vue avant du système 1+1 parallèle simplifié

  4. Réinstallez le capot avant et le module de commutation statique sur les deux ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?