Raccordement des câbles d'alimentation dans le système à alimentation secteur double
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacer le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres PE.
- Retirez les trois cavaliers de jeux de barres d'alimentation secteur simple.
- Raccordement des câbles d'alimentation comme indiqué :
- Raccordez les câbles PE.
- Raccordez les câbles d'entrée.
- Raccordez les câbles de bypass.
- Raccordez les câbles de sortie.
- Pour l'installation avec une armoire de batterie modulaire à distance : Raccordez les câbles CC aux jeux de barres CC.
- Pour l'installation avec une armoire de batterie modulaire adjacente : Reportez-vous à la section Connecter les câbles d'alimentation à partir d'une armoire de batterie modulaire adjacente.
ATTENTION
Risques de dommages à l'équipementVérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.