990-91261D-012

Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.

Exemple de système unitaire avec un dispositif de commutation tiers

NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB* ne peut pas être utilisé dans un système avec un disjoncteur de bypass de maintenance externe MBB et le disjoncteur de maintenance interne IMB* doit être cadenassé en position ouverte.
  1. Raccordez les câbles de signal des voyants du disjoncteur dans votre dispositif de commutation à la borne J6618 de la carte 640-4864 en haut de l'ASI. Si une alimentation externe est utilisée, retirez le cavalier des broches 8 et 9 de J6618.
    NOTE: Le circuit des voyants lumineux des disjoncteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes des voyants lumineux du disjoncteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
  2. Raccordez les câbles de signal des commutateurs AUX dans votre dispositif de commutation à la borne 640-4843 en haut de l'ASI.
    Numéro de borne Fonction Raccordement
    J6601 UOB_RED (commutateur AUX redondant dans le disjoncteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX redondant dans le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.
    J6602 SIB (disjoncteur d'isolation du système) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur d'isolation du système SIB pour le système parallèle. Le SIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée.
    J6609 UOB (disjoncteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.
    SSIB (disjoncteur d'entrée du commutateur statique) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB. Le SSIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée.
    J6614 UIB (disjoncteur d'entrée de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB. L'UIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée.
    MBB (disjoncteur du bypass de maintenance) Raccordement au commutateur AUX normalement fermé (NF) du disjoncteur du bypass de maintenance MBB. Le MBB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?