990-91261C-012

Connectez les câbles de signal d'une armoire de batterie modulaire

  1. Acheminez les câbles de signal de l'armoire de batterie modulaire 1 par le côté gauche de l'ASI (pour une armoire de batterie modulaire adjacente) ou par l'arrière de l'ASI (pour une armoire de batterie modulaire à distance).

    Vue avant de l'armoire de batterie modulaire adjacente vide 1 et de l'ASI

  2. Raccordez les câbles de signal de l'armoire de batterie modulaire 1 à l'ASI :
    1. Débranchez le bouchon de terminaison de J8008 de la carte 640-7552 de l'ASI.
    2. Montez le bouchon de terminaison en J8008 sur la carte 640-7552 dans la dernière armoire de batterie modulaire (T).
    3. Raccordez le câble de signal de J8011 sur la carte 640-7552 dans l'armoire de batterie modulaire 1 à J8014 sur la carte 640-7552 dans l'ASI.
    4. Raccordez le câble de signal de J8007 sur la carte 640-7552 dans l'armoire de batterie modulaire 1 à J8008 sur la carte 640-7552 dans l'ASI.
    Armoire de batterie modulaire 2,3,4 Armoire de batterie modulaire 1 ASI
Code QR pour cette page

Contenu utile ?