Préparation à l'installation
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des conduites
quand le panneau est installé, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Retirez le panneau avant.
- Pour une ASI sans module de puissance préinstallé : Installez le module de puissance :
- Retirez les vis de chaque côté de l'étagère vide du module de puissance.
- Faites glisser le module de puissance sur l'étagère.
- Remettez les vis en place de chaque côté de l'étagère.
- Retirez la plaque supérieure :
- Retirez les vis et soulevez le couvercle supérieur avant.
- Faites glisser le couvercle supérieur vers l'arrière pour le retirer. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être retirées des fentes à l'arrière de l'ASI.
- Retirez le panneau des batteries. Débranchez les bornes de batterie de l'avant des modules de batterie.
- Pour une installation avec une armoire de bypass de maintenance : Retirez le panneau latéral situé sur le côté droit. Le panneau latéral sera remis en place sur l'armoire de bypass de maintenance.
- Pour une installation avec une armoire batterie modulaire adjacente : Retirez le panneau latéral situé sur le côté gauche.
- Retirez les panneaux arrière et les panneaux à fentes arrière de l'ASI. Ceux-ci sont destinés à l'acheminement des câbles de signal.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
- Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.
- Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV à travers le panneau à fentes/panneau arrière gauche et dans l'ASI.
- Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV à travers le panneau à fentes/panneau arrière du milieu et dans l'ASI.
- Acheminez les câbles externes de communication qui se raccordent au boîtier du contrôleur à travers le panneau à fentes/panneau arrière droit et à travers le passage de câbles situé à l'avant de l'ASI.
- Retirez le boîtier de câblage à l'arrière de l'ASI.
- Retirez le panneau arrière et le panneau supérieur ou inférieur du boîtier de câblage.
- Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau supérieur ou inférieur. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
- Réinstallez le panneau supérieur ou inférieur sur le boîtier de câblage.
- Installez le boîtier de câblage sur l'ASI. Notez que le boîtier de câblage est installé en position inversée.