990-91261C-012

Raccordement des câbles de PBUS

  1. Raccordez les câbles de PBUS 1 (blanc) et PBUS 2 (rouge) aux ports PBUS des boîtiers du contrôleur de l'ASI. Acheminez les câbles PBUS dans le passage de câbles prévu de l'ASI.

    Vue de face du boîtier du contrôleur

  2. Montez les fiches de terminaison (T) dans les connecteurs non utilisés.

    Exemple de système avec trois ASI en parallèle

Code QR pour cette page

Contenu utile ?