990-91261D-005

Anschließen der IMB-Signalkabel beim vereinfachten 1+1-Parallelsystem

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln, um eine ausreichenden Isolation zu gewährleisten.
  1. Entfernen Sie das statische Umschaltmodul und die Frontplatte von beiden USV-Systemen.

    Vorderansicht der USV

  2. Installieren Sie in beiden USV-Systemen einen zusätzlichen AUX-Schalter (im Lieferumfang enthalten) am internen Wartungsschalter IMB.
  3. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel zwischen den beiden USV-Systemen an:
    1. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von den AUX-Schalter-Anschlüssen 21 und 22 im internen Wartungsschalter IMB in USV 1 an J6614-5 und J6614-6 auf Leiterplatte 640-4843 in USV 2 an wie hier gezeigt.
    2. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von den AUX-Schalter-Anschlüssen 21 und 22 im internen Wartungsschalter IMB in USV 2 an J6614-5 und J6614-6 auf Leiterplatte 640-4843 in USV 1 an wie hier gezeigt.

    Vorderansicht des Parallelsystems 1 + 1 vereinfacht

  4. Bringen Sie die Frontplatte und das statische Umschaltmodul an beiden USV-Systemen wieder an.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?