Anschließen der Leistungskabel in Systemen mit zweifachem Netzanschluss
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
So stellen Sie die richtige Verteilung der Last im Bypass-Bypass-Betrieb
in einem Parallelsystem sicher:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Nur bei TN-C-/Dreileiter-Erdungssystem: Versetzen Sie die Bonding-Brücke von Position (A) nach Position (B), um die N-Schiene mit der G-/PE-Schiene zu verbinden.
- Entfernen Sie die drei Jumper-Schienen für den einfachen Netzanschluss.
- Schließen Sie die Leistungskabel an wie hier gezeigt:
- Schließen Sie den Geräte-Erdungsleiter/das PE-Kabel an.
- Schließen Sie die Eingangskabel an.
- Schließen Sie die Bypass-Kabel an.
- Schließen Sie die Ausgangskabel an.
- Installation mit einem externen modularen Batterieschrank: Schließen Sie die DC-Kabel an den DC-Schienen an.
- Installation mit einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank: Siehe Anschließen der Leistungskabel aus einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank.
VORSICHT
BeschädigungsrisikoÜberprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe. Wenn sich die Kabelschuhe durch Ziehen an Kabeln bewegen, kann sich die Schraube lockern.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.