Abschließende Montageschritte
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms.
Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Beschädigungsrisiko
Warten Sie, bis das System in Betrieb genommen werden soll, bevor Sie die Batterien
einsetzen. Die Zeitspanne zwischen Einsetzen der Batterie bis zur Inbetriebnahme des
USV-Systems sollte 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht überschreiten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Bringen Sie die hintere Platte an der Kabelbox wieder an.
- Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an:
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Schieben Sie die USV in Position, sodass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird.
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Befestigen Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung an der USV am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Verankerungshalterung beträgt ø18 mm.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Schieben Sie weitere Batteriemodule (sofern zutreffend) in das Fach. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben.
- Drehen Sie den Griff der zusätzlichen Batteriemodule nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung an der USV wieder an.
- Bringen Sie die Frontblende wieder an der USV an.