990-91261B-016

Memasang Penumpu Seismik (Opsional)

  1. Pasangkan penumpu belakang ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada penumpu bagian belakang adalah ø14 mm.
  2. Pasangkan braket penumpu belakang pada UPS dengan baut M8 yang disediakan.

    Tampak Belakang UPS

  3. Pasangkan braket penumpu depan seismik pada UPS dengan baut M8 yang disediakan.

    Tampak Depan UPS

    CATATAN: Jangan mendorong UPS ke posisinya terlebih dahulu.
QR code for this page

Apakah ini membantu?