990-91261C-016

Persiapan Instalasi

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Jangan mengebor atau membuat lubang untuk kabel maupun konduit dalam keadaan pelat penekan terpasang, dan jangan mengebor atau membuat lubang di tempat yang berdekatan dengan UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Lepas panel depan.
  2. Untuk UPS tanpa modul daya yang telah dipasang sebelumnya: Pasangkan modul daya:
    1. Lepaskan sekrup dari setiap sisi rak modul daya yang kosong.
    2. Tekan modul daya ke dalam rak.
    3. Pasangkan kembali sekrup di setiap sisi rak.
  3. Lepas penutup atas:
    1. Lepaskan sekrup dan miringkan bagian depan penutup atas ke arah atas.
    2. Geser penutup atas ke arah belakang untuk melepaskannya. Bagian menonjol di belakang penutup atas harus dilepas dan dikeluarkan dari slot pada bagian belakang UPS.
  4. Lepaskan penutup baterai. Lepaskan hubungan terminal baterai dari bagian depan modul baterai.
  5. Untuk instalasi dengan lemari bypass pemeliharaan: Lepaskan panel di sisi kanan. Panel samping akan dipasangkan kembali pada lemari bypass pemeliharaan.
  6. Untuk instalasi dengan lemari baterai modular yang berdekatan: Lepaskan panel di sisi kiri.
  7. Lepaskan pelat penekan belakang dan pelat sikat belakang dari UPS. Pelat ini untuk perutean kabel sinyal.

    Tampak Belakang UPS

  8. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk pemasangan tanpa konduit: Pasangkan kembali pelat sikat.
    • Untuk pemasangan dengan konduit: Bor satu lubang pada pelat penekan untuk konduit, pasangkan konduit, dan pasangkan kembali pelat penekan.
  9. Rutekan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV melalui bagian kiri pelat sikat/penekan belakang ke dalam UPS.
  10. Rutekan kabel sinyal Class 2/SELV melalui bagian tengah pelat sikat/penekan belakang ke dalam UPS.
  11. Rutekan kabel komunikasi eksternal yang terhubung ke kotak pengendali melalui pelat sikat/penekan sisi belakang kanan dan melalui saluran kabel ke bagian depan UPS.

    Tampak Belakang UPS tanpa Konduit

    Tampak Belakang UPS dengan Konduit

  12. Lepaskan kotak konduit dari sisi belakang UPS.
  13. Lepaskan pelat belakang dan pelat penekan atas atau bawah dari kotak konduit.
  14. Bor/Lubangi pelat penekan atas atau bawah untuk kabel daya/konduit. Pasang konduit (tidak disediakan), bila ada.
  15. Pasangkan kembali pelat penekan atas atau bawah pada kotak konduit.
  16. Pasangkan kotak konduit pada UPS. Harap diperhatikan bahwa kotak konduit dipasang pada posisi terbalik.
QR code for this page

Apakah ini membantu?