990-91261C-017

Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione per garantire un isolamento sufficiente.
  1. Rimuovere il modulo commutatore statico e la piastra anteriore da entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  2. Installare un interruttore ausiliario aggiuntivo (fornito) nel sezionatore di manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.
  3. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV tra i due UPS:
    1. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV (non forniti) dai terminali 21 e 22 dell'interruttore ausiliario del sezionatore di manutenzione interno (IMB) nell'UPS 1 a J6614-5 e J6614-6 sulla scheda 640-4843 nell'UPS 2 come mostrato.
    2. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV (non forniti) dai terminali 21 e 22 dell'interruttore ausiliario del sezionatore di manutenzione interno (IMB) nell'UPS 2 a J6614-5 e J6614-6 sulla scheda 640-4843 nell'UPS 1 come mostrato.

    Vista anteriore del sistema in parallelo 1+1 semplificato

  4. Rimontare la copertura anteriore e il modulo commutatore statico su entrambi gli UPS.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?