Collegamento dei cavi di alimentazione nel sistema con singola rete di alimentazione
| AVVISO |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in
un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità
bypass:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra G/PE.
- Collegare i cavi di alimentazione come mostrato:
- Collegare i cavi PE/conduttore messa a terra apparecchiature.
- Collegare i cavi di ingresso.
- Collegare i cavi di uscita.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto: Collegare i cavi CC alle sbarre di collegamento CC.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente.



ATTENZIONE