Installazione finale
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche
elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano
le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere
che questo sia pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo
tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non
deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Reinstallare la piastra posteriore sulla scatola dei condotti.
- Montare nuovamente la copertura superiore:
- Solo per l'ancoraggio antisismico: Spingere l'UPS in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si colleghi all'ancoraggio posteriore.
- Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
- Solo per l'ancoraggio antisismico: Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø18 mm.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
- Spingere i moduli batteria aggiuntivi (se presenti) nello slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto.
- Abbassare la maniglia del modulo batteria sui moduli batteria aggiuntivi e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
- Connettere i terminali delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.
- Reinstallare il coperchio delle batterie sull'UPS.
- Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
PERICOLO
AVVERTIMENTO