990-91261D-017

Panoramica del sistema singolo

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
IMB Sezionatore di manutenzione interno
UOB Interruttore di uscita unità
BB Interruttore delle batterie in UPS per batterie interne e in soluzione con batterie esterne (se presente)

Sistema singolo - Singola rete di alimentazione

Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?