1系統主電源システムへの電源ケーブルの接続
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険
並列システムのバイパス運転で正しく負荷分担を行う方法:
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
- TN-C/3線接地システムの場合のみ:ボンディングバスバーを位置(A)から位置(B)に移動して、NバスバーをG/PEバスバーに接続します。
- 下図のとおり、電源ケーブルを接続します。
- 機器接地導体/PEケーブルを接続します。
- 入力ケーブルを接続します。
- 出力ケーブルを接続します。
- リモートのモジュール式バッテリーキャビネットを使用して設置する場合:DCケーブルをDCバスバーに接続します。
- 隣接するモジュール式バッテリーキャビネットを使用して設置する場合:隣接するモジュール式バッテリーキャビネットからの電源ケーブルの接続を参照してください。



注意