990-91261C-019

Modbus 케이블 연결

  1. Modbus 케이블을 UPS에 연결합니다. 2선 또는 4선 연결을 사용합니다. 케이블을 그림과 같이 차폐합니다.
    • Modbus 연결에는 차폐 연선 케이블을 사용해야 합니다. 접지에 대한 차폐 연결 길이는 최대한 짧아야 합니다(1cm 미만이 적절). 접지는 각 장치에 연결되어야 합니다.

    • 배선은 로컬 배선 코드에 따라 수행해야 합니다.

    • 제어 케이블이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.

    • Modbus 포트는 광학적으로 격리됩니다. Modbus 포트의 접지는 어떤 다른 접지에도 연결되어 있지 않습니다.

    예: 2개의 UPS에서 2선 연결

    예: 2개의 UPS에서 4선 연결

  2. 버스가 매우 길고 높은 데이터 속도로 작동하는 경우 각 버스의 끝에 150Ohm 종단 저항기를 설치합니다. 9600 보드에서 610m(2000ft) 이하 또는 19200 보드에서 305m(1000ft) 이하의 버스에는 종단 저항기가 필요하지 않습니다.
  3. 시스템 컨트롤러에 또는 내부에 400 ~ 650Ohm 바이어스 저항기를 설치합니다. 하나는 D0에서 접지로, 다른 하나는 D1에서 +5 VDC로 연결합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?