Klargjøre for installasjon
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene
installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Fjern frontpanelet.
- For UPS uten forhåndsinstallert effektmodul: Installere effektmodulen:
- Fjern skruen på hver side av den tomme effektmodulhyllen.
- Skyv effektmodulen inn på hyllen.
- Monter skruen på hver side av hyllen igjen.
- Fjern toppdekselet:
- Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
- Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
- Fjern batteridekselet. Kople fra batteriterminalene på forsiden av batterimodulene.
- For installasjon med vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet installeres på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
- For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Fjern venstre sidepanel.
- Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på føring av signalkabler.
- Gjør ett av følgende:
- Kun for installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
- Kun for installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
- Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre bakre børste-/pakningplaten og inn i UPSen.
- Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den midtre bakre børste-/pakningsplaten og inn i UPSen.
- Før de eksterne kommunikasjonskablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelkanalen til forsiden av UPSen.
- Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av UPSen.
- Fjern bakplaten og den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
- Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
- Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
- Installer kabelføringsboksen på UPSen. Merk: Kabelføringsboksen er installert i omvendt stilling.