990-91261D-025

Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej

  1. Poprowadź kable sygnałowe od modułowej szafy bateryjnej 1 przez lewą stronę zasilacza UPS (dla sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej) lub przez tylną część zasilacza UPS (dla zdalnej modułowej szafy bateryjnej).

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

  2. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
    1. Rozłącz wtyczkę zakończenia od przekaźnika J8008 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
    2. Zamontuj wtyczkę zakończenia w przekaźniku J8008 na płycie 640-7552 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
    3. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8014 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
    4. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8008 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
    Modułowa szafa bateryjna 2,3,4 Modułowa szafa bateryjna 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?