990-91261C-025

Podłączanie kabli Modbus

  1. Podłącz kable Modbus do zasilacza(y) UPS. Użyj połączenia dwu lub czterokablowego. Ekranuj kable zgodnie z ilustracją.
    • Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych par skręconych kabli. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie musi być podłączone do każdego urządzenia.

    • Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.

    • Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.

    • Port Modbus jest izolowany optycznie. Podłoże portu Modbus nie jest połączone z żadnym innym podłożem.

    Przykład: Połączenie dwukablowe z dwoma zasilaczami UPS

    Przykład: Połączenie czterokablowe z dwoma zasilaczami UPS

  2. Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów przy 19200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.
  3. Zainstaluj rezystory polaryzujące 400-650 Ohm na zewnątrz lub wewnątrz sterownika systemu; jeden od D0 do ziemi a drugi od D1 do +5 VDC.
QR code for this page

czy było to pomocne?