990-91261B-024

Conectar os fios de sinal IMB a um sistema paralelo 1 + 1 simplificado

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.
  1. Remova o módulo de chave estática e a placa frontal de ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  2. Instale um comutador AUX adicional (fornecido) no disjuntor de manutenção interno (IMB) em ambos os nobreaks.
  3. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV entre os dois nobreaks:
    1. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV (não fornecidos) do terminal 21 e 22 do comutador AUX ao disjuntor de manutenção interno (IMB) no nobreak 1 ao J6614-5 e J6614-6 na placa 640-4843 no nobreak 2 conforme demonstrado.
    2. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV (não fornecidos) do terminal 21 e 22 do comutador AUX ao disjuntor de manutenção interno (IMB) no nobreak 2 ao J6614-5 e J6614-6 na placa 640-4843 no nobreak 1 conforme demonstrado.

    Vista frontal do sistema paralelo 1+1 simplificado

  4. Reinstale a tampa frontal e o módulo de chave estática em ambos os nobreaks.
QR code for this page

Isto foi útil?