990-91261C-024

Conectar os cabos de energia ao sistema de alimentação única

AVISO
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga na operação do bypass em um sistema paralelo:
  • Todos os cabos de saída precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
  • Todos os cabos de entrada precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
NOTA: O nobreak está pré-configurado para o sistema de aterramento TNS. A instalação de três cabos usando barramento de ligação resultará em uma corrente de fuga maior.
  1. Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.

    Vista traseira do nobreak

  2. Conecte os cabos de energia conforme demonstrado:
    1. Conecte os cabo de PE.
    2. Conecte os cabos de entrada.
    3. Conecte os cabos de saída.
    4. Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Conecte os cabos CC ao barramento CC.
    5. Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Consulte Conectar os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente.

    Visão traseira do no: sistema de alimentação única

    CUIDADO
    Risco de dano ao equipamento
    Verifique a fixação dos terminais de cabo. Se os terminais de cabo se moverem ao puxar os cabos, o parafuso pode se soltar.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR code for this page

Isto foi útil?