Conectar os cabos de energia ao sistema de alimentação dupla
AVISO |
---|
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga na operação do bypass em um sistema
paralelo:
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.
- Remova os três barramentos jumper de alimentação simples.
- Conecte os cabos de energia conforme demonstrado:
- Conecte os cabo de PE.
- Conecte os cabos de entrada.
- Conecte os cabos de bypass.
- Conecte os cabos de saída.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Conecte os cabos CC ao barramento CC.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Consulte Conectar os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente.
CUIDADO
Risco de dano ao equipamentoVerifique a fixação dos terminais de cabo. Se os terminais de cabo se moverem ao puxar os cabos, o parafuso pode se soltar.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.