990-91261C-024

Conectar os fios de sinal de um gabinete de baterias modulares

  1. Passe os cabos de sinal do gabinete de baterias modulares 1 pelo lado esquerdo do nobreak (em um gabinete de baterias modulares adjacente) ou pela parte traseira do nobreak (em um gabinete de baterias modulares remoto).

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares adjacente 1 e o nobreak

  2. Conectar os cabos de sinal do gabinete de baterias modulares 1 ao nobreak:
    1. Desconecte o plug de terminação do J8008 na placa 640-7552 no nobreak.
    2. Conecte o plug de terminação do J8008 na placa 640-7552 no último gabinete de baterias modulares (T).
    3. Conecte o cabo de sinal de J8011 na placa 640-7552 no gabinete de baterias modulares 1 a J8014 na placa 640-7552 no nobreak.
    4. Conecte o cabo de sinal de J8007 na placa 640-7552 no gabinete de baterias modulares 1 a J8008 na placa 640-7552 no nobreak.
    Gabinete de baterias modulares 2,3,4 Gabinete de baterias modulares 1 Nobreak
QR code for this page

Isto foi útil?