990-91261B-024

Instalação final

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria aterrada pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a equipamentos e fornecimentos remotos de baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema de nobreak não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Reinstale a placa traseira na caixa de conduíte.

    Vista traseira do nobreak

  2. Reinstale a tampa superior:
    1. Incline a tampa superior e deslize-a pela parte traseira do nobreak. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser encaixadas nas ranhuras na parte traseira do nobreak.
    2. Empurre a tampa superior para baixo na parte frontal.

      Vista traseira do nobreak

    3. Reinstale os parafusos.
  3. Somente para ancoragem sísmica: Empurre o nobreak para a posição de modo que o suporte de fixação traseiro se conecte à fixação traseira.

    Vista traseira do nobreak

  4. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  5. Somente para ancoragem sísmica: Instale o suporte de fixação sísmico frontal do nobreak no solo. Use ferramentas apropriadas para o tipo de solo. O diâmetro do furo na fixação dianteira é de ø18 mm.
  6. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
  7. Empurre os módulos de bateria adicionais (se houver) no espaço. Preencha as prateleiras de baixo para cima.
  8. Baixe a alça do módulo de bateria nos módulos de bateria adicionais e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
  9. Conecte os terminais das baterias à parte frontal dos módulos de bateria.
  10. Reinstale a tampa da bateria no nobreak.
  11. Recoloque o painel frontal no nobreak:
    1. Insira as duas abas na parte inferior do painel frontal do nobreak em um ângulo inclinado.
    2. Reconecte a alça do painel frontal ao nobreak.
    3. Feche o painel frontal e trave com os dois botões de travamento.
QR code for this page

Isto foi útil?