990-91261C-024

Preparação para a instalação

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não faça furos para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separados dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  1. Remova o painel frontal.
  2. Para nobreak sem módulo de energia pré-instalado: Instale o módulo de energia:
    1. Remova o parafuso de cada lado da prateleira vazia do módulo de energia.
    2. Empurre o módulo de energia para a prateleira.
    3. Reinstale o parafuso em cada lado da prateleira.
  3. Remova a tampa superior:
    1. Remova os parafusos e incline a frente da tampa superior para cima.
    2. Deslize a tampa superior para trás para removê-la. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser retiradas das ranhuras na parte traseira do nobreak.
  4. Remova a tampa da bateria. Desconecte os terminais da bateria da parte frontal dos módulos da bateria.
  5. Para instalação com um gabinete de bypass de manutenção: Remova o painel lateral direito. O painel lateral será reinstalado no gabinete de bypass de manutenção.
  6. Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Remova o painel do lado esquerdo.
  7. Remova do nobreak as placas de cobertura traseiras e as placas de escova traseiras. Estas serão usadas para a passagem dos fios de sinal.

    Vista traseira do nobreak

  8. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para instalação sem conduítes: Reponha a placa de escova.
    • Para instalação com conduítes: Faça um orifício nas placas da cobertura para os conduítes, instale os conduítes e reinstale as placas de cobertura.
  9. Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de escova/cobertura traseira esquerda e pelo nobreak.
  10. Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela placa de escova/cobertura traseira central e pelo nobreak.
  11. Passe os cabos de comunicações externos que se conectam à caixa de controle pela placa de escoba/cobertura traseira direita e pela canaleta de cabo até a frente do nobreak.

    Vista traseira do nobreak sem conduítes

    Vista traseira do nobreak com conduítes

  12. Remova a caixa de conduítes da parte de trás do nobreak.
  13. Remova a placa traseira e a placa de cobertura superior ou inferior da caixa de conduítes.
  14. Faça furos para os cabos de energia/conduítes na placa de cobertura superior ou inferior. Instale conduítes (não fornecidos), se aplicável.
  15. Reinstale a placa de cobertura superior ou inferior na caixa de conduítes.
  16. Instale a caixa de conduítes no nobreak. Observe que a caixa de conduítes será instalada na posição invertida.
QR code for this page

Isto foi útil?