990-91261C-024

Visão geral do sistema paralelo

UIB Disjuntor de entrada de unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
IMB Disjuntor de manutenção interno
UOB Disjuntor de saída de unidade
SIB Disjuntor de isolamento do sistema
BB Disjuntor da bateria no nobreak para soluções de baterias internas e baterias externas (se presentes)
MBB Disjuntor de bypass de manutenção externo

Sistemas paralelos 1+1 simplificados

O Galaxy VS pode suportar 2 nobreaks em um sistema paralelo simplificado 1+1 para redundância com o disjuntor de entrada de unidade compartilhada UIB e o disjuntor de entrada de chave estática SSIB.

Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação simples

Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação dupla

Sistemas paralelos com um disjuntor de entrada da unidade (UIB) e um disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) individuais

O Galaxy VS pode suportar até 4 nobreaks em paralelo para capacidade e até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância com o disjuntor de entrada de unidade individual UIB e disjuntor de entrada de chave estática SSIB.

NOTA: O disjuntor de manutenção interno IMB só pode ser usado em um sistema paralelo simplificado 1+1. Em qualquer outro sistema paralelo, um disjuntor de bypass de manutenção externo MBB deve ser fornecido e o disjuntor de manutenção interno IMB* deve ser bloqueado por cadeado na posição aberta.

Sistema paralelo - Alimentação única

Sistema paralelo - Alimentação dupla

Sistemas paralelos com um disjuntor de entrada da unidade (UIB) compartilhado e um disjuntor de entrada da chave estática (SSIB)

O Galaxy VS pode suportar até 4 nobreaks em paralelo para capacidade e até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância com o disjuntor de entrada de unidade compartilhado UIB e disjuntor de entrada de chave estática SSIB.

NOTA: O disjuntor de manutenção interno IMB só pode ser usado em um sistema paralelo simplificado 1+1. Em qualquer outro sistema paralelo, um disjuntor de bypass de manutenção externo MBB deve ser fornecido e o disjuntor de manutenção interno IMB* deve ser bloqueado por cadeado na posição aberta.

Sistema paralelo - Alimentação única

Sistema paralelo - Alimentação dupla

QR code for this page

Isto foi útil?