990-91261C-024

Visão geral do sistema singelo

UIB Disjuntor de entrada de unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
IMB Disjuntor de manutenção interno
UOB Disjuntor de saída de unidade
BB Disjuntor da bateria no nobreak para soluções de baterias internas e baterias externas (se presentes)

Sistema singelo: alimentação única

Sistema singelo – Alimentação dupla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?