Подключение силовых кабелей питания в системе с одиночным вводом питания
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной
системе:
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
- Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине G/PE.
- Подключите силовые кабели питания как показано на рис.:
- Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
- Подключите входные кабели.
- Подключите выходные кабели.
- Для установки с удаленным модульным шкафом с батареями: Подключите кабели постоянного тока к шинам постоянного тока.
- Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: См. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом модульного шкафа с батареями.