990-91261D-028

Подключение сигнальных проводов от модульного шкафа с батареями

  1. Проложите сигнальные кабели от модульного батарейного шкафа 1 через левую сторону ИБП (для расположенного рядом модульного батарейного шкафа) или через заднюю часть ИБП (для удаленного модульного батарейного шкафа).

    Расположенный рядом модульный батарейный шкаф 1 и ИБП: вид спереди

  2. Подключите сигнальные провода от модульного батарейного шкафа 1 к ИБП:
    1. Отсоедините модульные разъем от J8008 на плате 640-7552 в ИБП.
    2. Прикрепите модульный разъем в J8008 на плате 640-7552 в последнем модульном шкафу с батареями (T).
    3. Подключите сигнальный провод от J8011 на плате 640-7552 в модульном батарейном шкафу 1 к J8014 на плате 640-7552 в ИБП.
    4. Подключите сигнальный провод от J8007 на плате 640-7552 в модульном батарейном шкафу 1 к J8008 на плате 640-7552 в ИБП.
    Модульный батарейный шкаф 2,3,4 Модульный батарейный шкаф 1 ИБП
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?