990-91261D-028

Подключение силовых кабелей от расположенного рядом модульного шкафа с батареями

Примечание: Кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления (0W49449), кабели постоянного тока (0W49426), болты и гайки, необходимые для подключения кабелей, поставляются с модульным шкафом с батареями.
  1. Установите автомат защиты батарей BB в разомкнутое положение (ВЫКЛ) и отключите клеммы с передней части модулей батарей в модульных шкафах с батареями.
  2. Снимите переднюю панель на ИБП.

    ИБП: вид спереди

  3. Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления (0W49449) к шине G/PE в ИБП.
  4. Подключите кабели постоянного тока (0W49426) к шинам DC в ИБП.
  5. Проложите кабель проводника защитного заземления оборудования/защитного заземления и кабели постоянного тока от задней части ИБП к передней части и наверху через зазор между модульным батарейным шкафом 1 и ИБП.

    ИБП: вид сзади

  6. Проложите кабель проводника защитного заземления оборудования/защитного заземления и кабели постоянного тока в модульный батарейный шкаф 1 и подключите кабель проводника защитного заземления оборудования/защитного заземления в модульном батарейном шкафу 1.

    Расположенный рядом модульный батарейный шкаф 1 и ИБП: вид спереди

  7. Установите переднюю панель на место.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?