990-91261D-028

Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно)

  1. Установите задние кронштейны на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в заднем кронштейне составляет ø14 мм.
  2. Установите задний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.

    ИБП: вид сзади

  3. Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.

    ИБП: вид спереди

    Примечание: Пока не устанавливайте ИБП на место.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?