990-91261E-031

Anslut kraftkablarna till systemet för dubbel försörjning

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
  • Alla bypasskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
  • Alla utgångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem Installation med tre ledare via en monteringsvinkel kommer att resultera i högre läckström.
  1. Endast för TN-C/3-ledarsystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.

    UPS:en bakifrån

  2. Ta bort de tre byglingsskenorna för enkel matning.

    Vy av UPS-enhet bakifrån – dubbel försörjning

  3. Anslut kraftkablarna som visas:
    1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
    2. Anslut ingångskablarna.
    3. Anslut bypasskablarna.
    4. Anslut utgångskablarna.
    5. För installation med ett externt placerat modulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
    6. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp.

    Vy av UPS-enhet bakifrån – dubbel försörjning

    OBSERVERA
    Risk för utrustningsskador
    Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan kabelskorna röra på sig och bulten lossna.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?