990-91261E-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)

  1. ติดตั้งสมอด้านหลังเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในสมอด้านหลังคือ ø14 มม.
  2. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

    มุมมองด้านหลังของ UPS

  3. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

    หมายเหตูู: อย่าเพิ่งดัน UPS เข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?