990-91263-037

电气安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
  • 请穿戴适当的个人防护装备,并遵守电气安全操作规范。
  • 操作设备或进入设备内部前,请关闭 UPS 系统的所有电源。
  • 操作 UPS 系统前,请检查所有端子之间(包括保护性接地)是否存在危险电压。
  • UPS 包含有内部电源。即便与市电电源断开,也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前,请确保设备处于 OFF(断开)状态,并断开市电和电池连接。在打开 UPS 前请等待五分钟以使电容器放电。
  • 必须使用符合当地法规的隔离装置(断开装置、开关)将 UPS 系统与其上游电源隔离。隔离装置必须位于显眼且便于操作的位置。
  • UPS 必须妥善接地,并且由于存在大的漏电流,必须首先连接接地导线。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
本页的QR代码

这有帮助吗?