990-91263-005

Gewicht und Abmessungen des modularen Batterieschranks

  Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
GVSMODBC6
– Leer
– Mit sechs Batteriereihen

145 (319.67)
913 (2012.82)
1485 521 847
HINWEIS: Ein Batteriemodul wiegt ca. 32 kg.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?