990-91263-017

Ambiente

  Di esercizio Di immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F)
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?