990-91263-018

モジュール式バッテリーキャビネットの重量および寸法

  重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行mm(in)
GVSMODBC6
– 空
– 6バッテリーストリング付き

145 (319.67)
913 (2012.82)
1485 (58.46) 521 (20.51) 847 (33.35)
注: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kg(70.5 lbs)です。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?