990-91263A-018

リモートに設置する場合の設置手順

最大定格50 kWのモジュール式バッテリーキャビネットおよびリモートUPS

定格50 kWを超えるモジュール式バッテリーキャビネットおよびリモートUPS

注記: モジュール式バッテリーキャビネットとUPS間の距離は100 m以内でなければなりません。これ以上離れた距離に設置する場合は、Schneider Electricまでお問い合わせください。
  1. UPSの設置の準備については、UPSマニュアルを参照してください。
  2. 設置の準備
  3. モジュール式バッテリーキャビネットに配線ボックスを取り付けます。
  4. モジュール式バッテリーキャビネット1の信号線の準備
  5. オプション:耐震アンカーの取り付け(オプション)
  6. モジュール式バッテリーキャビネット間の相互接続
  7. 次のいずれかを実行します。
  8. 信号ケーブルの接続
  9. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  10. 最終設置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?