990-91263A-026

Interconecte o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak adjacente para baterias externas

  1. Coloque o nobreak no lugar.
  2. Instale as três presilhas de interconexão no gabinete de baterias modulares 1.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares 1

  3. Prenda os fios de sinal (0W13069 e 0W13070) do kit opcional GVSOPT030 no lado direito do gabinete de baterias modulares 1 usando as abraçadeiras para cabos fornecidas. Coloque provisoriamente as pontas dos fios nas prateleiras do topo e do fundo do gabinete de baterias modulares 1, para que não sejam danificados durante a interconexão com o nobreak. As conexões dos fios são descritas em Conecte os fios de sinal.
  4. Prenda os cabos CD e o cabo de PE do kit opcional GVSOPT030 no lado direito do gabinete de baterias modulares 1 usando as abraçadeiras para cabos fornecidas. Coloque provisoriamente as pontas dos fios nas prateleiras do topo e do fundo do gabinete de baterias modulares 1, para que não sejam danificados durante a interconexão com o nobreak. As conexões dos cabos são descritas em Conecte os cabos de alimentação para um nobreak classificado para um máximo de 50 kW ou Conecte os cabos de alimentação do nobreak classificados acima de 50 kW.

    Nobreak adjacente para baterias externas classificadas como máximo de 50kW

    Nobreak adjacente para baterias externas classificadas acima de 50kW

  5. Alinhe o gabinete de baterias modulares 1 com o nobreak. Empurre o gabinete de baterias modulares 1 até que os orifícios para os parafusos de interconexão frontais estejam alinhados com os orifícios no nobreak. As presilhas de interconexão serão conectadas ao nobreak na posição correta.
  6. Instale os três parafusos de interconexão entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.

    Gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak para baterias externas

  7. Empurre a tampa da baia para baixo, entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.
QR code for this page

Isto foi útil?