990-91263A-006

Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW

AVISO
Riesgo de daño en el equipo
Únicamente conecte los cables de CC entre disyuntores de batería en instalaciones con un SAI de hasta 50 kW. En el caso de instalaciones con un SAI de más de 50 kW, los cables de CC de cada armario de baterías modulares deben conectarse directamente en el SAI. Consulte Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Conecte el cable de PE (0W49449) que se suministra entre los armarios de baterías modulares como se muestra.

    Vista frontal de dos armarios de baterías modulares

  2. Conecte los cables de CC (0W49426) que se suministran entre los armarios de baterías modulares como se muestra.

    Vista superior de los armarios de baterías modulares

  3. Para SAI remoto:
    1. Conecte el cable de PE y los cables de CC (no suministrados) en el armario de baterías modulares 1.
    2. Pase los cables de PE y de CC por el conducto hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
    3. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares 1 para SAI remoto

  4. Para SAI en fila con baterías internas:
    1. Conecte el cable de PE (0W49449) y los cables de CC (0W49426) suministrados en el SAI. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar y pasar los cables de PE y de CC al SAI.
    2. Conecte los cables de PE y de CC en el armario de baterías modulares 1.

    Vista frontal del armario de baterías modulares 1 para SAI en fila

  5. Para SAI en fila con baterías externas:
    1. Conecte el cable de PE (0W13065) y los cables de CC (0W13071) del kit opcional GVSOPT030 en el armario de baterías modulares 1.
    2. Pase los cables de PE y de CC por el lado derecho hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
    3. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares 1 para SAI en fila

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.