990-91318D-006

Información general del sistema en paralelo

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
BB Disyuntor de batería del SAI para baterías internas
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento externo

Sistemas en paralelo con disyuntor de entrada de unidad (UIB) y disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB)

Galaxy VS puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia con un disyuntor de entrada de unidad (UIB) y un disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).

NOTA: En los sistemas en paralelo, debe proporcionarse un disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB) y el disyuntor de mantenimiento interno (IMB*) debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema en paralelo: suministro de red simple

Sistema en paralelo: suministro de red doble

Sistemas en paralelo con disyuntor de entrada de unidad (UIB) compartido y disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB)

Galaxy VS puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia con un disyuntor de entrada de unidad (UIB) compartido y un disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).

NOTA: En los sistemas en paralelo, debe proporcionarse un disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB) y el disyuntor de mantenimiento interno (IMB*) debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema en paralelo: suministro de red simple

Sistema en paralelo: suministro de red doble

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?