990-91318E-006

Cumplimiento sísmico regional

Certificado disponible a petición.

País/Región ID de código Grado de peligrosidad en el suelo Grado de peligrosidad en el techo
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canadá* 2020 NBCC Sa = 2 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
China GB 50011-2010 (2016) αMáx. = 1,4 αMáx. = 1,2
Europa Eurocódigo 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (Parte 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japón Ley de normas de construcción Zona A Zona A
Nueva Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Perú N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Rusia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwán Código de diseño sísmico CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
ESTADOS UNIDOS* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?