990-91318C-012

Conformité

Sécurité UL 1778 5e édition
EMC/EMI/RFI FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) : Pré-approuvé par l'OHSPD ; Sds=1,54 g pour z/h=1 et Sds=1,63 g pour z/h=0 ; Ip=1,5
Code QR pour cette page

Contenu utile ?