990-91318D-012

Réduction de la puissance en raison du facteur de puissance de charge

0,7 capacitif à 0,7 inductif sans réduction de la puissance.

Puissance nominale de l'ASI Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
20 kVA/kW 20 kVA/14 kW 20 kVA/16 kW 20 kVA/18 kW 20 kVA/18 kW 20 kVA/16 kW 20 kVA/14 kW
Code QR pour cette page

Contenu utile ?