990-91318C-012

Rendement

20 kW Mode normal Mode batterie
25 % de la charge 90.1% 92.4%
50 % de la charge 92.1% 94.9%
75 % de la charge 93.2% 95.8%
100 % de la charge 93.8% 96.2%
Code QR pour cette page

Contenu utile ?