990-5910F-005

Konfiguration des USV-Eingangs

HINWEIS: Diese Konfiguration ist für einen korrekten USV-Betrieb erforderlich.
  1. Tippen Sie auf Konfiguration > USV.
    1. Legen Sie Konfig. d. Stromversorg. auf Einzelanschluss oder Zweifachanschluss fest.
    2. Wählen Sie WR-Autostart, wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten. Wenn WR-Autostart aktiviert wurde, wird der Wechselrichter automatisch gestartet, sobald die Eingangsspannung nach einem Herunterfahren aufgrund leerer Batterie wieder anliegt.
      GEFAHR
      Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
      Nehmen Sie immer die richtige Sperrung/Plombierung vor, bevor Sie an der USV arbeiten. Ist Autostart für die USV aktiviert, wird diese automatisch neu gestartet, sobald Netzstromversorgung wieder verfügbar ist.
      Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
    3. Legen Sie für Transformator vorh entweder Kein Transformator vorh., Eingangstransformator oder Ausgangstransformator fest.
  2. Tippen Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?