990-5910F-006

Configurar el modo de alta eficiencia

  1. Pulse Configuración > Alta eficiencia .
  2. Seleccione el Modo de alta eficiencia: Desactivar, Modo ECO o eConversion.
    NOTA: Póngase en contacto con Schneider Electric para activar Modo ECO.
  3. Seleccione Compensador armónicos eConversion, si procede.
  4. Elija Programac. modo alta efic.: Activo en la programac., Siempre activo o Nunca activo.
    1. En Activo en la programac., pulse Programac., configure y active las programaciones según convenga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?