990-5910E-028

Настройка батареи

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Параметры батарей должны вводиться персоналом, обученным работе с батареями, конфигурации батарей и соблюдению требуемых мер предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Нажмите Конфигурация > Батарея .
  2. Выберите тип вашей батареи:
    1. Выберите Стандартный, если используете стандартную батарею Galaxy VS, затем выберите артикул продукта для вашей конкретной конфигурации батареи из раскрывающегося списка.
    2. Выберите Модульная, если используете модульную батарею Galaxy VS.
    3. Выберите Пользовательская, если используете заказную батарею.
  3. Нажмите Общие настройки и настройте следующие параметры:
    Примечание: На каждой странице нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице. Для модульных батарей доступны только первые три параметра.
    Количество батарейных шкафов, подключенных к батарейному автомату/Количество модульных шкафов с батареями Установите количество батарейных шкафов, подключенных к каждому батарейному автомату/Укажите количество модульных шкафов с батареями, подключенных к ИБП.
    Предупр. о низк. раб. (сек.) Установите пороговое значение для оставшегося времени автономной работы в секундах, которое активирует предупреждение о низком времени автономной работы.
    Расчетный уровень заряда (%) Установите максимальный расчетный уровень заряда в процентах от номинальной мощности ИБП.
    Минимальный порог (°C) Установите минимальную допустимую температуру батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту. При температуре ниже этого порога будет активирован сигнал тревоги.
    Максимальный порог (°C) Установите максимальную допустимую температуру батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту. При температуре выше этого порога будет активирован сигнал тревоги.
    Режим ускоренной зарядки, автоматический Выберите, чтобы включить режим ускоренной зарядки, автоматический. Эта функция автоматически переведет зарядное устройство в режим ускоренной зарядки после того, как система работала от батареи.
    Циклический режим зарядки Выберите, чтобы включить циклический режим зарядки.

    Во время циклической зарядки система переключается между периодами непрерывной зарядки и спящего режима. Эта функция будет постоянно поддерживать состояние заряда батареи без нагрузки на батареи, выполняя непрерывную зарядку на холостом ходу.

    Тестирование раз в Установите, как часто ИБП должен выполнять тест батареи.
    День нед. Установите, в какой день недели должен выполняться тест батареи.
    Зап. чч:мм Установите, в какое время дня должен выполняться тест батареи.
  4. Только для заказных решений для батареи Нажмите Спец. настройки и настройте следующие параметры:
    Примечание: На каждой странице нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице.
    Тип батареи Выберите тип батареи.
    СТ батареи подключена Укажите, подключена ли средняя точка батареи.
    Откл. контроля темп. Выберите, чтобы отключить контроль температуры батареи.
    Емкость батареи на блок (А·ч) Установите емкость батареи на батарейный блок в ампер-часах для блока, подключенного к каждому батарейному автомату.
    Количество линеек батарей Установите количество линеек батарей, подключенных параллельно, для блока, подключенного к каждому батарейному автомату.
    Количество батарей на линейку Установите количество батарей на линейку.
    Количество ячеек в батарее Установите количество ячеек в батарее.
    Постоянное напряжение ячейки батареи (В) Установите напряжение зарядки на ячейку батареи при зарядке на холостом ходу.

    Зарядка на холостом ходу – это базовая функция зарядки, доступная для всех типов батарей и автоматически используемая зарядным устройством.

    Установите напряжение зарядки на ячейку батареи при форсированной зарядке.

    Форсированная зарядка позволяет проводить быструю зарядку с целью быстрого восстановления разряженной батареи.

    Установите напряжение зарядки на ячейку батареи при форсированной зарядке.

    Выравнивающая зарядка используется при выравнивании смещенных батарей с открытыми ячейками. Это метод зарядки, доступный при использовании максимально возможного уровня напряжения зарядки. Когда выполняется выравнивающая зарядка, из батарей с открытыми ячейками испаряется вода, которую необходимо заменить после завершения зарядки.

    Продолжительность заряда (сек.) Установите длительность в секундах для форсированной зарядки и выравнивающей зарядки.
    Постоянное напряжение отключения элемента батареи (В) Установите уровень напряжения на ячейку батареи, при котором батарея должна быть отключена.
    Номинальная температура (°C)/Номинальная температура (°F) Установите номинальную температуру в градусах по Цельсию или Фаренгейту.
    Знач. зарядного тока Установите значение зарядного тока.
    Разр. ускор. зарядку Разрешите ускоренную зарядку батарей.

    Форсированная зарядка позволяет проводить быструю зарядку с целью быстрого восстановления разряженной батареи.

    Разр. глуб. разрядку батареи Разрешите глубокую разрядку батарей, когда ИБП работает от батарей. Эта функция позволяет разряжать батареи до еще более низкого уровня напряжения, чем рекомендуемое значение. Обратите внимание, что это может привести к повреждению батарей.
    Вкл. автоматического отключения батареи Выберите, чтобы включить автоматическое отключение батарей. Когда в системе ИБП отключен выход и нет возможности заряжать батареи, эта функция отключит батарейные автоматы, чтобы избежать глубокой разрядки батареи после следующего срока:
    • Две недели.

    • 10 минут при напряжении элемента батареи ниже уровня отключения из-за низкого заряда.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?